This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:关于电源检测

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318693/tps25730-about-power-detection

器件型号:TPS25730

大家好、

设置 ADCIN1~4=(0、1、1、5)。
接收端需要至少7.5W (5V/1.5A)的功率、但内置 PPHV 软件即使发送端只能提供2.5W (5V/0.5A)功率、也会开启。
CAP_MIS 信号会切换 H/L 以指示不匹配、但 PPHV 始终输出5V。
这是否是 TPS25730规范?
另外、是否有可能知道连接了什么电源?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    CAP_MIS 仅用于指示是否发生了能力不匹配事件、如果 CAP_MIS 为 H、则 TPS25730不会自动禁用电源路径。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。
    这就是您说 PPHV 无法自动关闭。
    另外、这是否意味着无法仅通过检测失配来检测电源?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:  

    所以您说 PPHV 无法自动关闭。
    此外,这是否意味着无法仅通过检测不匹配来检测电源?

    遗憾的是、TPS25730不支持通过功能不匹配检测自动禁用电源路径。  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。
    我还有一个问题。
    设置与上述相同、但当我使用 USB A-C 电缆时、MISMATCH 信号未变为高电平。 (A 在拉电流侧、C 在 TPS25730侧)
    这是规范吗?
    如何检测电源的可用电源?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    您是否知道 USB A-C 电缆能够支持多大的电流能力(Rp)? 如果它可提供超过1.5A 的电流(即1.5A、2.4A 或3.0A)、则 CAP_MIS 不会切换。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。
    如果所提供的电源超出范围、但电缆本身有能力为其供电、则不会切换失配情况?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    对于任何延误,雷蒙德今天不在办公室,将在星期一返回。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    请允许我检查一下、明天再与您联系。  

    谢谢。此

    致、 雷蒙德·林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:  

    对延迟回复深表歉意。 如果 TPS25730未检测到 PD、它将仅灌入 USB Type-C 规范指定的最高 USB 默认电流:  

    这可以防止拉电流电源欠压、因为电缆仅限于 USB 默认电源(USB2为500mA、USB3为900mA)。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。
    我的问题是、在以下情况下 CAP_MIS 是否会切换。
    设置 ADCIN1~4=(0、1、1、5)。
    灌电流侧要求为7.5W (5V/1.5A)。
    USB 电缆可提供7.5W 以上的功率。
    源端限制为2.5W、小于电缆的供电容量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:  

    TPS25730检测电流/功率能力由电缆的 CC 上拉至 Rp 决定。 由于它不是 PD 到 PD 的连接、因此 CC 上拉电阻 用于通告电源/USB-A 侧可以提供的电源。  

    在这种情况下、由于广播的功率大于或等于7.5W、CAP_MIS 不会切换。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。
    我现在明白了。
    我有一个问题、如果 A-C 电缆不是 PD、则宣传的电源是 USB 默认电源(USB2为500mA、USB3为900mA)、但如果是这种情况、它将小于7.5W、因此我认为 CAP_MIS 将被切换。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:  

    是的、正确、如果电缆电流广播大于为能力不匹配配置的最小功率、则 CAP_MIS 将不会切换。  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。

    我想它会切换、但您说该器件不会切换。
    我是否理解到 TPS25730能够在 PD 发生 USB-USB 协商时正确识别电流、但无法识别 Type-C 规范下的电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:  

    在进一步测试后、我们确认 CAP_MIS 不会为 A-C 电缆切换、只会为有效的 PD 合约切换、对此深表歉意。 CAP_MIS 仅基于通过协商的 PDO 电压和电流额定值计算得出的功耗(与 PD 协议而非 Type-C 协议绑定)。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林