This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:启用阈值会失去用途 UVLO 控制

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320768/lmr16030-enable-threshold-defeats-purpose-uvlo-control

器件型号:LMR16030

您好!

用于确定使能输入 UVLO 的公式最终为 RENT / Renb 分频器中的1安培电流或1R111111 / 32R32。 1.2V 使能阈值非常接近于接地值、外部 UVLO 输入范围为28V-30V、用于控制使能引脚。 奇怪的是、POR 后、Vin 状态+3.715v 阈值内部 UVLO 似乎无法实现+1.2V 使能 UVLO 控制目的。 当 Rhom UVLO 分压器 从+24V 输入轨运行使能引脚+4V 时、我是否整理了 LMR 外部分压器的计算过程。  将 Rohm 分压器+4V 保持在地电平以上的原因是、瞬态避免2V 使能阈值。 LMR 为48V 时的启用阈值为1.2V、似乎会影响电池效率。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genatco:

    如果我理解正确、通常应该不会看到1A 的电流流过 UVLO 分压器。 通常使用10-100K 欧姆之间的电阻器。 您能否提供 UVLO 的设计原理图以便我更深入地了解一下?  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    这只是一个简单的电阻分压器、通过上面的公式可以得出1A 的电流、I=ER 28V-30V 输入到分压器中、以实现1.2V 的使能阈值。  我们监控输入电池轨的 UVLO 而不是输出电压。 或许 IHys 在公式小数点 3.6µA 中的错误需要为0.000036A?

    对于 Rohm 2V 使能 UVLO、我们使用75K 至+24V 输入和18K 以及100nF 接地。 调用会将 ENABLE 引脚峰值设置为接近4.1vdc。 因此、当 ENABLE 超过2V 使能阈值时、它会变为软启动、但仍远高于接地缓冲器瞬态会导致错误复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genatco:

    很抱歉耽误你的时间。 让我仔细检查一下这个公式、我将在本周稍后时间回来解答您的问题。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gentaco:

    公式和迟滞电流对我来说似乎是正确的。  

    在您的情况下、假设您想要4V 的 Vstart (当您要启用该器件时)和1.2V 的 Vstop (当您禁用该器件时)、则需要777k Ω 的顶部电阻器和166k Ω 的底部电阻器。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    Vstart (当您想要启用该部件时) 4V,

    不需要、我们希望 EN 阈值远高于+4V 输入并更接近28V-32V、其中 LDO 会在该停止点以下关断 EN 引脚。 而是在器件由新电池电源供电后、放电率决定通过 LDO 安全地降压到链中的下游稳压器。 这还会阻止 LMR 在电池电量耗尽时重新加电、直到它重新充电为止、  

    TINA 瞬态分析对于确定输入为28V、具有4V 压降最小值1.14v 的 RENT (470K)和 RENB (20K)更有效。  此播种表。 公式的顶端部分仍可生成 Rent 1.111111Ω。 这在其他问题中、VStart Rent 公式不起作用、3.6µA 分为28V - 32V (Vstart)。  

    Vstop (何时禁用此器件)为1.2V,

    这是使能阈值、当 ENABLE 降至1.05V 以下(黄色)时、它将启动并停止。 但是、在具有安全裕度的一系列器件上、外部 RENT /RENB 电路+1.6V EN 似乎可以正常工作、+28V 输入 LMR 仍能产生+23V 输出。

    数据表中只有两个图形 表示 通过压降曲线测试了5V LDO 图6.7、图6.8不是来自24V 输入电压。 建议运行条件表6.3V Vin (60V) Vout (50V)。  奇怪的是 、高端 LDO 10V 和低端 LDO 输入电压(4.3V)、输出电压(0.8V)。 因此、3.5V 输入和输出电压低于7.3.6讨论的 UVLO 3.715v。 除了 TINA 瞬态分析外、无法知道输入压降电压是什么样的。