This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:RDY 引脚持续闪烁(开/关)。

Guru**** 2518700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324242/ucc21750-rdy-pin-blinking-on-off-continuously

器件型号:UCC21750

尊敬的支持团队:

我在  UCC21750DW 上的 RDY 引脚有问题。

当 RDY 引脚由于欠压条件拉至 GND 时、连接到 RDY 的 LED 将亮起。 LED 阳极通过4.99k 电阻连接到5V 电压轨、阴极连接到 RDY 引脚

首先、 UCC21750DW 的 VDD 引脚没有获得任何电压、因为16V 稳压器 IC 未启用。 RDY 指示灯稳定。 它被分类。 但 LED 从稳定亮起变为闪烁。   

其次、我注意到 RST/EN 引脚 没有获得足够的电压来启用 UCC21750DW IC、因为 LED 连接到 RST/EN 时没有零欧姆电阻器。 移除了 LED、以使 RST/EN 引脚具有足够的电压为 UCC21750DW IC 供电。 RDY LED 停止闪烁并已关闭。  它被分类。  

由于欠压条件得到分类、RDY LED 熄灭。  

 UCC21750DW IC 工作正常、但第二天、我错误地为 PCB 供电、而它位于工作台数字万用表顶部、RDY 引脚拉低且漏极开路导致 RDY LED 持续以某个频率闪烁。 我觉得它可能损坏了 IC。 因此、我将 UCC21750DW 替换为新的。 但 RDY LED 仍在持续闪烁。 在开始闪烁之前、上电时、RDY LED 将熄灭、并在上电10秒后开始闪烁。  

在不同引脚上进行了以下测量:

VDD 14.7V

VEE -4.5V

VCC 4.9V

RST/EN 4.45

RDY 2.9V (这通常是漏极开路、仅在存在欠压条件时拉至 GND)。 我已经查看了 UCC21750DW 的方框图、RDY 引脚上的 MOSFET 似乎以某个频率开启和关闭、从而导致 RDY LED 闪烁。  

我使用 Arduino Nano 向 IC 的同相引脚提供 PWM 信号、IC 的反相引脚与 GND 相连。  

 

那么、问题是:什么会触发 RDY MOSFET 以某个频率进行导通/关断?  

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    问题已解决。  变压器的驱动器 IC (5V 至23V、直流至直流)过热、这会触发 UCC21750 IC 进入和退出欠压状态。 我使用风扇将其冷却、RDY LED 将熄灭(未检测到欠压条件)。 这是由于 PCB 上散热不当造成的。  

    此致、

    明亮