This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:由2x CR2032供电

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322728/tps62840-power-from-2x-cr2032

器件型号:TPS62840

您好!

CR2032 电池的初始最大电压规格指示3.4V。 然而、当开始消耗电流(即0.2mA)时 、电压开始下降到一个接近其标称值3V 的值。
 TPS62840 (输入电压高达6.5V、绝对最大值为7V)是否适合 使用2  节串联 CR2032电池的设计?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
     TPS62840 (输入电压高达6.5V、绝对最大值为7V)是否适用于 使用2  节串联 CR2032电池的设计?

     2个 CR2032的总电压为6.8V、低于7V。 只要 Vin 低于绝对最大额定值、就没有问题。 但请注意以下表述。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    感谢您的澄清。

    此致