This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:仅受电方应用100W 并与 TPS55289配合使用

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS55289, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323701/tps25750-sink-only-application-100w-and-use-with-tps55289

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS55289BQ25731

我们正在考虑将  TPS25750用于纯灌电流应用、其 PD 为100W (5A 20V)。  

仅 USB 3.2
使用 TPS25730D 通过另一个仅 USB 接收端口供电的无电池应用

1.是否可以 在使用内部电源路径的100W 拉电流应用(DFP)中使用 TPS25750D?

2.是否可以 使用 没有 MCU 的 TPS55289通过 I2C 直接控制 TPS55289?

  2.1您有什么例子吗?

  2.2如果可能、我们可以使用在线配置。 是什么? 我看不出有什么办法可以这样做,如果可能的话怎么办?

3.这是 USB3.2 100W 仅拉电流 USB-C 端口的最佳方法吗?

同一产品和另一应用的另一个问题:

4.我们有另一个来源唯一的端口,所以上述问题仍然存在。 但该端口将为仅 DisplayPort、无 USB、因此我们只需要翻转功能、是否可以 在仅 DisplayPort USB-C 源应用中使用 TPS25730D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 是否可以通过 内部电源路径在100W 拉电流应用(DFP)中使用 TPS25750D?

    TPS25750D 仅用于受电。 非拉电流。  

    Unknown 说:
    2. 是否可以 使用 没有 MCU 的 TPS55289通过 I2C 直接控制 TPS55289?

    我们目前为此部件支持 BQ25731、但不支持 TPS55289。  

    Unknown 说:
    3. 这是 USB3.2 100W 仅拉电流 USB-C 端口的最佳方法吗?

    TPS65992器件非常适合具有 USB3.2支持的拉电流和灌电流。  

    Unknown 说:
    4. 我们还有另一个只有来源的端口、因此上述问题仍然存在。 但此端口将仅为 DisplayPort、无 USB、因此我们只需要翻转功能、是否可以 在仅为 DisplayPort 的 USB-C 源应用中使用 TPS25730D?

    TPS25750不支持 DP 模式。  

    我认为您需要了解 TPS65992器件系列。 使用以下链接申请访问权限:

    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christodulos:  

    我不确定这是否是纯灌电流器件、数据表中有多个拉电流和双向电源路径参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    我确实感到困惑。 TPS25750D 可在两个方向上支持 VBUS。  

    但当前不支持 TPS55289。  

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题、  

    自初始发布后、我们发现我们不需要 TPS55289、因此我们仍然对 TPS25750D 感兴趣、问题仍然存在:

    1.是否可以 在使用内部电源路径的100W 拉电流应用(DFP)中使用 TPS25750D?

    2.我们不打算在符合 USB 标准的 DisplayPort 交替模式应用中使用此器件,而是希望具有一个仅支持 DisplayPort 的 USB-C 端口,考虑到这一点,是否可以使用此器件来控制多路复用器来反转通道。 在我的脑海中、TPS25750D 将忘记这是一个显示端口应用、并且会根据电缆的方向翻转多路复用器。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是否可以通过 内部电源路径在100W 拉电流应用(DFP)中使用 TPS25750D?

    是的。  

    2. 我们不打算在兼容 USB 的 DisplayPort 交替模式应用中使用此器件、而是打算具有仅支持 DisplayPort 的 USB-C 端口[/报价]

    这需要 USB-USB PD 协议。 USB-DisplayPort 协议意味着需要发送输入 PD 消息并告知连接的设备它支持哪些设置。 TPS25750D 不支持该功能。