This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870:输出电压设置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS62870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322820/tps62870-output-voltage-setting

器件型号:TPS62870
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我们在 输出电压为1.1V 的远程感应设计中使用 TPS62870Y0QWRXSRQ1。 我们选择了以下值:

VSEL-47k 至 VIN

FSEL-6.2K

我们想知道如何启用稳压器以及如何将输出电压设置为1.1V。 默认电压设置为1050mV、VSET 为0x82。 如何设置符合我们要求的输出电压。

此外对于 I2C 接口、我们计划使用 USB2ANY 适配器。 我们能否使用它。 或使用哪个接口适配器。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya Shree:

    当 VSEL = 47k 至 Vin 时、默认启动电压为1.05V、而 FSEL 6.2k 至 GND 将开关频率设置为2.25MHz。  

    您可以使用此处的 I2C 接口 GUI: https://www.ti.com/tool/TPS62873EVM-143 和 USB2ANY 适配器来连接硬件。  

    通过使用 I2C 接口、您可以将输出电压设置为1.1V。

    我希望这对您有所帮助。

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我们无法安装 GUI、因为当我们尝试安装时会抛出一些错误、当我们提供从 Web 下载选项、也尝试从文件安装时也会抛出错误。

    请帮助我们安装软件。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya Shree:

    您能分享您遇到的错误吗?

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    尝试从 Web 下载时出现此错误。  

    此外、在尝试通过从文件安装选项进行安装时、面临以下错误、

    我们是否可以将 USB2ANY 与 TPS62870电源稳压器配合使用、因为这里提到它只能与 EVM 配对。 请澄清这一点。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya Shree:

    您是否完成了此处所示的两个步骤:

    随后、GUI 会显示如何通过 USB2ANY 适配器将 EVM 连接到 PC。

    我不确定在没有 EVM 的情况下、您要如何连接到器件? 您是否有自己的应用板?

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    是的、我们正在为 ASIC 开发验证板。 对于通过遥感操作实现5V 至1.1V 的电压调节、我们选择了此器件。 下面是我们的电路板中 TPS62870的设计。  对于 I2C 通信、我们提供了双引脚连接器。 我要问的是、为了启用该稳压器的输出、我们是否可以使用 USB2ANY 进行通信。 因为它是专为 EVM 设计的。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya Shree:

    是的、您应该能够将 GUI 与您的应用板一起使用。  

    您是否能够下载软件?

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我无法下载以下内容。 请帮助我们下载软件。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya Shree:

    您是否能够安装浏览器扩展?

    您的 PC 使用哪种操作系统? 是 Windows 还是 Linux?

    此致

    斯内哈