早上好!
我在优先级模式切换电压时遇到了问题。
我在下面使用。 
参数:
VIN1 - 3.3V +-10%
VIN2 - 3V
VOUT 电流~10mA (MCU 和某些数字 IC 作为负载)
场景:
当我从电源向 VIN2施加3V 电压时、我在 VOUT 上得到了正确的3V 电压。
通道1 - VIN2、通道2 - VOUT 
然后、当我向 VIN1施加3.3V 电压时、VOUT 下降到2、6V、并巧妙地将电压切换到 VIN1、我在 VOUT 上获得3、3V 电压。
通道1 - VIN1、通道2 - VOUT 
3. Nextly Im 尝试从 VIN2切换回电源,这里有问题。
当 Im 断开3、3V 时、IC 不会正确开关来为 VIN2的输出供电。
我只能测量2.6V 的输出电压、而且该电压通过 IC 返回到 VIN1、并且 IN1上的电压为2.6V。 
此外、我观察到、如果在这种情况下将分压器的下电阻器短路、输出电压将恢复为3V。
通道1 - VIN1、通道2 - VOUT 

这种行为的原因可能是什么?