This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:优先级模式下开关错误 TPS2116DRLR

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323442/tps2116-incorrect-switching-in-priority-mode-tps2116drlr

器件型号:TPS2116

早上好!
我在优先级模式切换电压时遇到了问题。  
我在下面使用。


参数:

VIN1 - 3.3V +-10%
VIN2 - 3V
VOUT 电流~10mA (MCU 和某些数字 IC 作为负载)

场景:

当我从电源向 VIN2施加3V 电压时、我在 VOUT 上得到了正确的3V 电压。


通道1 - VIN2、通道2 - VOUT



 然后、当我向 VIN1施加3.3V 电压时、VOUT 下降到2、6V、并巧妙地将电压切换到 VIN1、我在 VOUT 上获得3、3V 电压。


通道1 - VIN1、通道2 - VOUT



3. Nextly Im 尝试从 VIN2切换回电源,这里有问题。
当 Im 断开3、3V 时、IC 不会正确开关来为 VIN2的输出供电。
我只能测量2.6V 的输出电压、而且该电压通过 IC 返回到 VIN1、并且 IN1上的电压为2.6V。




此外、我观察到、如果在这种情况下将分压器的下电阻器短路、输出电压将恢复为3V。


通道1 - VIN1、通道2 - VOUT



这种行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    欢迎使用 e2e!

    当您短接 PR1电阻器时、IN1上是否仍然为3V?

    我的想法是、由于您的 PR1电阻分压器设置为刚好低于1.6V 时触发、当 IN1被移除时、输出电容器将负载和回流电压(>1.6V)提供回 IN1、使其保持工作状态。 您能否让 PR1电阻器类似于10k (顶部)/5k (底部)、以便更快地切换器件、并让我知道结果?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您短接 PR1电阻器时,IN1上是否仍然有3V?

    电压缓慢下降至零。 你可以在阴茎粘液图上观察到它


    您能使 PR1电阻器类似于10k (顶部)/5k (底部)吗?要让设备更快地切换,让我知道结果吗?

    我更改了顶部10k/底部6k8、结果完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    看起来、当您断开 VIN1时、它会稳定到2.6V。 在10K/6.8k 或6.8k/10k 电阻分压器设置中、当 VIN1为2.6V 时、PR1仍高于1V、因此该器件仍会优先考虑 VIN1。 如果您降低底部电阻器/升高顶部电阻器(例如我之前提到的10K/5k)、我认为您不会看到此问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在其他地方。 Vin2电压通过附加二极管返回到 Vout。
    谢谢!