This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:采用5V 直流继电器的 MC33063操作

Guru**** 2508415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323175/mc33063a-mc33063-operation-with-5v-dc-relay

部件号:MC33063A

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用 MC33063将~13.5V 电池电压(电源/Vboard 为14.4V 2.2Ah 铅酸电池)降低至5V。 我正在使用5V 输出为5继电器驱动器电路供电。 我用于触发晶体管的 MCU 为3.3V。  我已将原理图附加到该主题中。 在空闲状态下、我的电路会消耗大约17个-20mA (MCU + 16x2 LCD +  5mm LED)。  

我的问题如下。  我正在使用的继电器是具有0.36W 线圈功率的5V 继电器。  当 MC33063提供5V 电压时、每个继电器都会消耗大约40mA 处于 ON 状态(MC33063为其中的5个提供200mA 周围的电压)。 这不是正常操作、因为继电器线圈 在导通状态(0.36W/5V)下会消耗大约75mA 的电流。 我按照下面的方法调试了这个问题。

1.我从电路上断开了继电器,只留下其中一个,它再次吸引40mA。

2.当 MOSFET 驱动器我连接了 MC33063 5V OUT 和 GND 之间的继电器线圈时,继电器 线圈电流再次为 40mA。  

3.我用不同的电源测试了相同的继电器。 我将它们连接到我的台式电源5V 输出、继电器线圈按预期在75mA 周围绘制。 我连接了7805 OUT 和 GND 之间的继电器线圈(在我的另一个电路中)、继电器线圈电流再次在75mA 附近、符合预期。

MC33063不会向继电器线圈提供所需的电流。 如何修改继电器按预期运行的电路? 您能帮助我解决我提到的问题吗? 我无法理解为什么继电器线圈在由 MC33063供电时消耗大约一半的电流?

我知道 MC33063是较旧的 IC、但希望您能帮助我解决这个问题。  

此致、

艾哈迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、请允许我花点时间与您联系、我将在下周中间与您联系。

    作为另一个调试,您可以尝试使用正常的直流电子负载,看看您是否看到不同的行为?

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的答复。 遗憾的是、我没有直流电子负载、因此我无法用它测试我的设置。 我将更改计时电容器值、以查看它是否会有所改进。  

    此致、

    艾哈迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我做了进一步的测试。 我把我的电路连接到了电源。 该电路的待机电流在15mA (电流显示在电源屏幕上)附近。 当其中一个继电器打开时、电源在55mA 周围显示(40 mA 差异是继电器导致的)。  然后、我使用 DMM 测量处于导通状态的继电器线圈电流(MOSFET 源和 GND 之间的电流)、它显示在70mA 周围。 尽管电源屏幕总共显示55mA、但 DMM 线圈电流测量值为70mA。 我不知道这件奇怪的事情为什么会发生。  

    在我的帖子中、当我提到继电器线圈电流是40 mA 或75mA 时、我说的是电源屏幕上显示的电流。  

    谢谢!  

    此致、

    艾哈迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    我不相信电源屏幕上显示的值、它可能不准确。 在使用数字万用表测量继电器线圈电流时、您看到的是70mA、它应该是哪个值、正确?

    通常、应谨慎对待电源值、因为它们可能不是非常准确。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    是的、DMM 值是线圈应绘制的值。 感谢你的帮助。

    此致、

    艾哈迈特