This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:[TPS2640]异常故障输出行为

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319937/tps2640-tps2640-weird-fault-output-behaviour

器件型号:TPS2640

你(们)好!

我们有一个电源设计使用 TPS2640将短路电流限制为特定值、其设计基于 EVM。 (请忽略原理图中与 UVLO/OVP 相关的书面数据。)

虽然从原理图中看起来似乎没有、但在没有上拉电阻器的情况下、VIN 和 FLT 输出之间连接了一个电源不良 LED。

当发生短路情况时、LED 如常亮起。 但是、在不发生任何短路、过压/欠压、过热事件的情况下、即使仅针对50mA 负载电流、LED 也会再次激活。

我做了一些设计改变、例如为 FLT 引脚添加一个上拉电阻器或添加另一个基于 BJT 的开关电路、但它们对我没有帮助。

有没有人对这种奇怪的情况有任何想法?

感谢您的所有努力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    1.可以分享 LED 连接图吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    这是原理图。 对于下面显示的端口、

    • FAULT_EXT 来自 TPS 的 FLT 输出。
    • VAUX_EXT 来自 TPS 的 VIN 电压。
    • VEXT (+) 来自 TPS 的 VOUT 电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我知道,我知道。"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    当 LED 变为激活状态以进行50mA 负载时、您是否探测 FLT 引脚?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我根据下面的进行了测量、

    • 通过将 RTN 引脚作为基准并移除作为 LED 限流器的 R26来完成所有测量。 因此 FLT 引脚不应受任何其他源的影响。

    结果如下:

    IL:5mA;VFLT:0.84V

    IL:10mA;VFLT:1.09V

    IL:20mA;VFLT:1.35V

    IL:30mA;VFLT:1.48V

    IL:40mA;VFLT:1.53V

    IL:50mA;VFLT:0V

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    如何生成 Vaux_EXT? 异常情况是 FLT 电压随负载电流变化的原因。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    VAUX_EXT 由直流/直流转换器生成并向 TPS 馈电。

    非常有趣的一点是、FLT 引脚上的电压变化。 由于没有上拉电阻器、通常不应有任何电压。 此外、电压随负载电流增大、但在50mA 处完全为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    我们是否有显示 VIN、VOUT、FLT、负载电流和 Vaux_EXT 的波形?

    此致

    G·库纳尔