This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM-HD:输出电流限制

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323909/lm5175evm-hd-output-current-limit

器件型号:LM5175EVM-HD
主题中讨论的其他器件:LM5175

我想限制 LM5175集成电路的输出电流。 当达到11A 时、系统应自动关闭。 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、没有名字、

    感谢您的联系。
    如果查看 LM5175数据表、您会发现第8.3.6节涉及输出电流限制:

      

    因此、您可以通过选择大约4.5m Ω 的电流检测电阻器 R_Sns 将输出限制设置为11A。
    如果您更深入地了解特定降压或升压操作所需的电流限值、您还可以查看数据表的第9.2.2.7节。

    如果您有任何其他问题、请联系我们。

    谢谢、此致、
    布赖恩