This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:输出电流问题

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322276/tps25947-output-current-issue

器件型号:TPS25947

您好!

我们 在设计中使用 TPS259470A 版本的器件。 在其中一个实验板中、负载开关的工作不符合预期。 我们已将电流限制编程为至少1.5A 左右。 我们的输入电压为3.3V。 当我们连接对应于1.5A 的负载时、负载开关输出电压会下降至3V、输出电流约为1.2A。 我们已使用外部电源作为输入源执行此测试、并将电流限制设置为1.7A。 这不是设计问题、因为只有一个电路板会出现这种情况。 我们无法得出负载开关 IC 是否损坏的结论。  我们感谢您提供宝贵意见。

此致、

萨拉瓦纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    从您提供的信息中、很难为我们判断出什么是错误的。 有多少电路板可以工作、有多少电路板发生故障?

    一个好的提示是 ABA 交换、以查看器件是否产生错误。 如果我们将器件更换为可正常工作的 EVM 并重复测试、您还可以查看此问题是否与布局相关。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    感谢快速响应。

    问题在于仅有一个电路板。 其他电路板上的相同负载开关器件工作正常。

    根据建议、我们将使用 ABA 测试进行检查。

    此致、

    萨拉瓦纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    似乎由于器件间差异、器件电流限制位于较低侧、因此该器件检测到的电流限制值较低。

    此致

    G·库纳尔