This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:5VLDO 引脚上的最大电容

Guru**** 2811575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323642/lmg3410r070-maximum-capacitance-on-5vldo-pin

器件型号:LMG3410R070

您好

5VLDO 引脚上要保护的电容的最大允许值是多少?

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们为 LDO5V 引脚提供0.22uF 的建议电容值。 引脚的最大电容为10uF。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢

    我仍在为某些器件突然降低其5V 电压而感到苦恼。

    原因是什么? 12V 电压轨没有出现任何下降。

    最棒的酒店

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我已通过电子邮件联系、能够查看该设计的原理图。

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle

    我已经回答了你。

    感谢您的联系。

    // Martin