This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:定期关闭器件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323243/ucc28600-device-shutting-off-periodically

器件型号:UCC28600

专家、您好!

我们使用 UCC28600e2e.ti.com/.../aux_5F00_secondary.pdf 作为辅助电源24V 输出。 输入范围为200VDC 至1000VDC。 我们已将 REF_62W_FLY_1700V_SIC 修改为仅具有单个24V 输出。 但该器件在没有负载或负载较轻的情况下周期性地关闭。 您能否仔细查看并验证该设计(随附)?

此致、

吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢您在 UCC28600上提出疑问。

    我认为整体原理图看起来没有问题。

    我还附上了计算器、您可能需要略微调整 Rovp1和 Rovp2电阻器。

    e2e.ti.com/.../3857.slvc104j.xls

    确保 CS 和 FB 引脚上的电容器尽可能靠近 IC 引脚。

    可以进一步调节缓冲器电路、因为我认为可能是 OVP。  考虑添加一个串联的电阻器 D12 (约30欧姆)以及与 D13串联的电阻器(10-20欧姆)、因为这有助于在 FET 关断时抑制一些能量。  

    此外、通过适当地将缓冲电容器调整到1-4.7nF、可以将缓冲电阻器增大到100k、以抑制高频振铃可能会掩盖这种关断。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    谢谢您的观看。

    调整 Rovp1和 Rovp2可实现连续运行。 我们还将介绍缓冲器。

    此致、

    吉滕德拉