This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430:TPS3430 WDOG 实现

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323783/tps3430-tps3430-wdog-implementation

器件型号:TPS3430

大家好、

我们基于以下配置集成了 tps3430 WWDOG 计时器:

和计算得出的 tWDU=62.74ms、tWDL=7ms 和 tRST=0.70ms。  

我正在这样一个 wat 中实现代码、这样在 while 环路中、在使用 SETx 引脚启用 WDOG 后(唯一可能的条件是 SET0=0、SET1=0)、并且在 while 环路中生成一个具有  具有86%直流电压的50ms 信号 PWM

使得 TON=62ms、toff =7ms。 您能否为我提供指导、因为它是正确的实现方式或任何 要 配置的方法/示例。

谢谢。此致、

Manikanta Robbi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    您的配置对我来说看起来是正确的。 PWM 下降沿为50ms、低于数据表中指定的 tWDU。

    此致!

    安德鲁