This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:TPSM33615

Guru**** 2503255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322673/tpsm33615-tpsm33615

器件型号:TPSM33615

您好!

我的问题与 TPSM33615直流/直流模块相关:

我的应用需要降压直流/直流转换器 、输入电压为24V、其输出电压可能在18V 到32V 之间变化、但有时可能会在短时间内降至8V。

显然、降压转换器无法通过 Vin<12V+Vdrop 产生12V 输出、但在这种情况下、Vin 值过低时、Vout 跟随 Vin-Vdrop (drop 状态)而不进入锁定状态。

那么、 如果将 UVLO 编程为值小于8V、在过低时输出可靠是否跟随输入电压、会出现什么情况?

谢谢!

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    器件应能正常运行、直到触发下降 UVLO 阈值。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Richard。

    因此、如果我要将 UVLO 编程为非常低的值、它将跟踪输入电压、对吧?

    谢谢!

    Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    是的- 应该是正确的。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard。

    谢谢你的回答。

    我还有另一个与本模块相关的问题:

    WebBench 设计应用显示两个 SW 引脚(5和6)应短接。

    但是、数据表中没有提到这一点、在"9.5.2布局示例"中也没有提到这一点。

    它们是否应该连接?

    我在封装布局上看到、引脚5是一个大引脚、引脚6是一个非常小的引脚-对它有什么意义吗?

    谢谢!
    Eli。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    它们不应连接、并处于悬空状态。  

    大引脚5可能是电感器在内部连接到 VOUT 的位置、而小引脚6是内部自举连接的位置。  

    谢谢。

    理查德