This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:TPSM33615RDNR SW 节点连接

Guru**** 2383660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322964/tpsm33615-tpsm33615rdnr-sw-node-connection

器件型号:TPSM33615
主题中讨论的其他器件:TPSM33625

大家好!  

我对 TPSM33615RDNR 有疑问、数据表中显示了内部连接的 SW 节点(引脚5和6)。 不过、在器件的 WebBench 工具中、它显示引脚5和6连接在一起以及在 TPSM33625 EVAL 模块上、让它们连接在原理图上、但未在设计文件中实施。  

因此我的问题是、是否需要连接该引脚还是可以将引脚5和6悬空? 此外、如果没有元件要添加到该引脚上、则暴露这些引脚的目的是什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis:

    这是一个模块 、因此可以将引脚悬空。 这样做的原因是为了减少噪声/EMI 的问题。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、建议使用一条迹线连接两个引脚、以实现 EMI/EMC 目的吗?

    谢谢  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    为了减少 放置在这两个引脚上的覆铜、我根本不会使用单根迹线连接这两个引脚。

    谢谢。

    理查德