This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:关于 TIDU248问题中的 PSFB 设计注意事项

Guru**** 2815125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323805/ucc28951-q1-about-the-psfb-design-consideration-in-tidu248-question

器件型号:UCC28951-Q1

尊敬的 TI 员工:

我正在研究 TIDU248的相移全桥、我看到 D5和 D11在文档中是无法描述的。  

您能帮助我解释一下 D5和 D11函数、以及如何为其选择参数吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Hello D5和 D11是需要钳位二极管的器件。  当设计采用续流技术时、Ls 和变压器初级之间的电流会存在差异。  这些二极管为该电流提供了位置。  如果您没有这些二极管、则会导致次级侧的整流器失效。

    此致、