This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:是否可以在图表中提供此器件的效率数据?

Guru**** 2385570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324022/tps40055-can-efficiency-data-be-provided-this-device-in-a-chart

器件型号:TPS40055

数据表中提供了该器件的效率曲线、但该图并未降至0A、而是有利于我们能够在给定输出电流的情况下查找确切的效率。

非常感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick 您好

    我找到了在低于1A 时测得的效率数据。 效率将线性下降、0A 时应为0%。