This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:bq4050和 bqz4050电量监测计的 EVM 选择

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQ4050, BQ4050EVM-561, BQ40Z50EVM-561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323153/bq40z50evm-561-evm-selection-for-bq4050-and-bqz4050-fuel-gauge

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ4050、BQ40Z50 、EV2400、 BQ4050EVM-561

您好、TI 团队:

我们希望通过 bq40z50EVM 锂离子电池组管理器评估 Battery Management Studio 中、 但在设计中、我们使用 bqz4050电量监测计。

上述 EVM 模块是适用于 bq4050还是 bqz4050、或者我们必须购买另一个适用于 bq4050器件的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpan:

    是的、bq40z50 EVM 适用于 bq4050、因为引脚分配是相同的。 您可以拆焊 bq40z50 IC 并将其替换为 bq4050 IC。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    感谢您的答复。

    同时、请告知我们两种器件之间的主要差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您回答我们的问题。 还请简要介绍  bq4050与 bqz4050 IC 之间的差异。
    您还可以建议 连接 bq40z50 EVM 评估模块所需的通信接口适配器(EV2300或 EV2400)。

    此致、
    J·阿尔潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Udesh & Arpan:

    BQ40z50和 BQ4050之间的主要区别在于这些 IC 上使用的固件。 BQ4050使用 CEDV 电量监测算法、而 BQ40z50使用 Impedance Track 电量监测算法。 要了解有关这些监测算法之间差异的更多信息、请阅读此应用手册。 (www.ti.com/.../sluaar3.pdf)

    我建议使用 EV2400。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    敬请告知我们适用于 BQ4050和 BQ40Z50的 EVK 器件型号。 以便我们可以订购相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    BQ40Z50EVM-561或 BQ4050EVM-561中的任何一款都适用。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    附件列表中提到、EV2400也需要用作 USB 转 i2c 适配器。 敬请告知、我们是否可以将 USB 用于 TI 的任何转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    否、必须使用 EV2400。

    此致、
    尼克·理查兹