This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561:bq4050和 bqz4050电量监测计的 EVM 选择

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50, BQ4050, BQSTUDIO, BQ40Z50EVM-561, BQ4050EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323853/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561-evm-selection-for-bq4050-and-bqz4050-fuel-gauge

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ4050、EV2400、 BQSTUDIO、、 BQ4050EVM-561

您好

敬请告知我们适用于 BQ4050和 BQ40Z50的 EVK 器件型号。 以便我们可以订购相同的

另请告知我们是否可以针对 EV2400使用 USBTOANY。 EV2400需要连接 BQ4050和 BQ40Z50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    BQ40Z50EVM-561或 BQ4050EVM-561中的任何一款都适用。 您将无法将 BQStudio 与 USBTOANY 配合使用。

    此致、
    尼克·理查兹