This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:停止 STAT 引脚功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322618/bq25890-stop-stat-pin-function

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ25892

您好!

 我们之前已在 BQ25890讨论了 STAT 引脚功能。 客户在停止其电路板和 EVM 上当前的 STAT 引脚功能方面仍有问题。

 他们希望在 VBus 输入端停止 STAT 引脚闪烁功能、而无需电池。 它们已通过以下设置进行测试、但仍然无法停止闪烁:

REG03处的位4:0

REG07上的位6:1

REG07上的位4/5:0

 是否有任何设置需要他们实现停止 STAT 引脚功能?

谢谢。此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我已再次测试 BQ25890EVM 以重新确认。

    在未连接电池且使用 I2C 写入设置充电禁用(REG03位4 = 0)或 STAT 引脚禁用(REG07位6 = 1)功能进行 VBUS 输入的情况下、停止 STAT 引脚闪烁。 禁用看门狗计时器也可确保 STAT LED 将保持熄灭。  

    在您列出的寄存器设置表明客户未正确执行 I2C 写入后、STAT 引脚报告仍在闪烁。 请建议客户确保其 I2C 通信正常工作。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Garrett
    以下是我们这边的测试结果、
    在电池连接且使用 I2C 写入设置充电禁用或启用(REG03位4 = 0或1)或 STAT 引脚禁用或启用(REG07位6 = 1或0)功能来停止或启用 STAT 引脚的情况下、VBUS 输入没有问题、
    指示 I2C 可以正确执行。

    但在未连接电池的情况下、这些设置是无用的、STAT 引脚无法停止闪烁。

    请提供​​EVB 中所有寄存器的设置值以便我们进行确认。
    我想不出我们之间有什么不同、您能否提供其他确认方法来确定问题的原因?
    此致
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    请参阅下面的。  

    第一张图以二进制和十六进制形式显示 EVM 上的所有寄存器设置。 除看门狗、STAT_DIS 和 CHG_CONFIG 之外、所有设置都应为默认值。  

    第二个图显示了实验中的硬件设置。 您可以看到、在 BAT 引脚处未连接任何器件、并且通过 I2C 写入停止 STAT 引脚闪烁。  

    我建议您首先尝试在 EVM 板上匹配我的结果。 当您看到 STAT 引脚继续闪烁时、您是否已通过 I2C 确认寄存器值与预期值相符? 我想知道诸如不稳定输入电源之类的东西是否会导致寄存器复位为默认值、从而导致 STAT 引脚在没有连接电池的情况下闪烁。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好,Garrett
    需要您的帮助以确认 EVB 上的 JP10跳线。
    在无电池状态下、这也意味着 TS 发生故障、是否应断开 JP10跳线?

    请帮助确认 JP10打开的结果。
    此致
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正确的做法是、移除 EVM 上的 JP10与随电池一同移除的 NTC 相同。  

    通过设置说明、我可以观察到与您相同的情况。 当 STAT_DIS = 1时、STAT 引脚闪烁指示 TS 故障不会停止。  

    我找到的文档不幸地确认了这是 BQ25890器件的已知行为。 STAT_DIS = 1将禁用 STAT 引脚驱动高电平或低电平、但不会因 TS 故障停止 STAT 引脚闪烁。 对于给您带来的不便、我深表歉意。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Garrett
    感谢您的答复。
    该结果表明"对于 TS 故障、STAT 引脚闪烁"的行为具有最高优先级。
    请提供文档来证明此行为无法更改。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我没有有关此行为的专用文档可供共享、但很遗憾、无法修改此行为。 下面我附上了多年前的 E2E 主题、其中确认 BQ25892上有相同的行为、该产品具有数据表、与 BQ25890非常相似。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726462/bq25892-stat_dis-bit-does-not-disable-status-pin 

    此致、

    加勒特