This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:充电电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323910/bq27427-charging-voltage

器件型号:BQ27427

4、1V 的最大充电电压是多少?  这种情况是否有任何故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、  

    只是为了澄清一下、您的问题是、是否可以将最大充电电压为4.1V 的电池与 bq27427电池监测计一起使用、是吗?  该电量监测计的三个 ChemID 中的一个具有4.2V 的充电电压。

    尽管这接近您希望充电的4.1V 电压、但我建议使用 GPCCHEM 工具来确定 ChemID 1202是否与您的电池良好匹配。  

    此致、  

    Jonny.