This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电量监测计未初始激活

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323117/bq40z50-r2-undrstanding-initial-activation-of-fuel-gauge

器件型号:BQ40Z50-R2

大家好、我们在设计中使用了 BQ40Z50-R2电量监测计。 该实现方案遵循数据表中所示的典型应用。 首次为电路板供电时、在唤醒电量监测计后、似乎所有 FET 都已闭合。 如果我正确理解、这是正常行为、因为唤醒过程包括关断 FET 的复位。 是这样吗?

这是否意味着我们需要指导电量监测计在每次为电路板供电时切换 FET? 如果需要、我们是否需要切换全部三个 FET、还是切换其中一个 FET 可以启动、而其他 FET 将由电量监测计控制?

谢谢!

Noam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    重置将关闭所有 FET、这是正确的。 但是、此复位来自在首次上电时进行上电复位的器件。

    如果您计划手动更改 FET 状态、则以下三条 FET 命令将允许您执行此操作:

    但是、如果您计划让 FET 由电量监测计控制、则需要发送奇异命令:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、感谢您的回答。 我看到默认情况下 FET_EN 是禁用的、因此如果我希望监测计在复位后允许充电、我需要更改黄金映像、以便将 FET_EN 设置为1、对吗?

    与此相关的问题是、让监测计准备好投入生产、何时(如果有的话)需要密封监测计?

    谢谢!

    Noam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    您是对的。 由于 FET_EN 包含在闪存寄存器中、因此无论它是通过.srec 的编程设置的、还是使用命令启用的、都应在复位后启用该函数。

    在仪表的密封方面、作为一项安全措施、这应该作为测量仪表投入生产时的最后一步来完成、以便在投放市场时不会更改参数。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺