This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:ACOVP 默认值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323911/bq25798-acovp-default-value

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25790

您好、TI 团队、  

参考 BQ25798 SLUSDV2B 版本 B:

ACOVP (VAC_OVP)默认设置不清楚。 第4页指示 Charger_Control_默认值为26V、但 REG10_ACOVP1寄存器:VAC_OVP_1:0表示默认值7V。 哪一项是正确的? 是否已确认评估模块上的正确值?

 

此致、

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    数据表中有一个拼写错误。  默认 OVP 值为24V。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指26V。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    只需测试一下我的理解程度:  

    BQ25798 ACOVP 默认为26V [Reg10 VAC_OVP_1:0 = 0]是否正确?

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    可以。  我本周正在进行数据表修正。  如果您发现其他错误或令人困惑的文本、请告诉我。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的确认。  

    如果您具有 EVM、您是否能够在上电时确认寄存器值?

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我对这个问题回答了很多。  因此它确切地为26V 默认值。  采用芯片级封装的 BQ25790具有7V 电压。

    此致、

    杰夫