This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:最小工作频率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323948/lm5026-minimum-operating-frequency

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

最低工作频率是多少? 我在数据表上唯一能找到的是图5中的图表、其中显示了 RT 与频率间的关系、底部为100kHz。

我正在处理一个我希望大约为67kHz 的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您考虑 UCC2897A、它显示可以用于67kHz。

    对于 LM5026、由于数据表仅显示最小频率为100kHz、因此最好在此限值范围内使用。