This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:TPS6282533DMQ

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323772/tps62825-tps6282533dmq

器件型号:TPS62825

我是否可以将 TPS6282533DMQ 用于5V 输入和3.3V/2A 输出? 为这种情况推荐的电路是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    是、您可以使用  TPS6282533DMQ 在负载电流为2A 的情况下进行5V 至3.3V 的转换。

    您也可以为 TPS6282533DMQ 使用如下原理图 。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 C2 2x10uF? 我是否应该在输出端使用2个10uF 的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    您可以在输出端使用2个10uF 的电容器或1个22uF 的电容器。

     此致、

    瓦伦