This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:电池平衡 MOSFET 设计

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322644/bq33100-cell-balancing-mosfet-design

器件型号:BQ33100

大家好、

我在设计中使用 BQ33100进行5节电池配置。 为了实现电芯平衡功能、我参考了数据表中提供的应用原理图、发现用于1P 电容器电芯平衡功能的 MOSFET 似乎与其他四个 MOSFET 不同。 有什么特殊原因吗? 任何人可以帮助理解该设计。

谢谢。此致、

维什努五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    在 BQ33100中、通过将外部旁路负载连接到每个电容器来实现电芯平衡。 对于 VC1-VC4、这是使用 MOSFET 和电阻器完成的。 VC5 (1P) 旁路通过 VC5BAL 引脚启用。 以下是有关使用 BQ33100进行电池平衡的一些有用信息。

    数据表- BQ33100超级电容器管理器数据表(修订版 C)(TI.com)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我已经介绍过这些内容、但却找不到电池平衡布置中的最后一个 MOSFET 为何看起来不同。 您能在这方面提供帮助吗?

    谢谢。此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    MOSFET 5栅极由 VC5BAL 启用、而 MOSFET 1-4栅极由 VC1-4启用。 请参见下图。

    我不确定选择这种设计的原因。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Evan

    此致、

    维什努