This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:连接到 Qi 充电器时输出低电压。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323746/bq51051b-low-voltage-output-when-connected-to-qi-charger

器件型号:BQ51051B

您好!  

关于我之前与 BQ51051B 有关的问题、在过去几个月中、我一直在尝试使其停止工作。

我仍然无法从芯片获得真正的输出。
我按照建议使用了19mm 线圈、并将我提供的原理图中的 R2更改为1.4k。
当我将器件放在 Qi 充电器上时、它显示其激活正常、我从芯片获得了电压输出、但输出始终只有0.86V

当我从 RECT 引脚测量时、电压出现了3.3 - 3.6V 的波动。

在未连接电池的情况下进行测试时、是否应该得到充满电的电压?
即使我在连接电池的情况下进行测试、我也在充电器激活时看到电压没有差别。

我有多个器件、它们的运行方式相同。

我确信我错过了一些非常简单的东西。
根据这些信息、有人能认出这里可能有什么问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎发现了问题。 如果其他人后来有这个问题、我会在这里编写解决方案。 FOD 和 RECT 之间的电阻器 R5。 我原来是393R,我把它增加到40kr,充电立即开始工作,现在输出提高到4.02V,给电池充电正常。 我认为这个问题解决了。