This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:使用后会使电路板短路1-2天。

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322989/lm60440-board-short-circuited-after-using-for-1-2-days

器件型号:LM60440

我们已要求 PCB 设计人员通过17.5V 电源为我们设计一个电流为3A 的5.3V 稳压器模块。 在使用最多1-2天之后、所有5个电路板都已短接。

两个电路板的 IC 已放大、另外两个电路板提供2.3V p-p 输出、然后进行热关断、IC 温度可视为85摄氏度。 PCB 设计人员感觉这是伪造的 IC、但我们是通过 Digi Key 订购的、因此几乎没有机会。 请求审核原理图和 PCB 设计。

e2e.ti.com/.../px4pdb_5F00_v0p1_5F00_20230829_5F00_1745.pdf

e2e.ti.com/.../PX4PDB_5F00_V0P1_5F00_24_2D00_08_2D00_2023_5F00_2000PM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、负载是一台飞行用计算机、最大要求为5.3V、电流为3A。 该板是一个配电板、它还馈送到4个电子调速器中、用于 BLDC 电机驱动。 在17.5V 电压下、4个电机的最大电流消耗为16A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于输入端有电池连接(VCC_-)、因此如果发生热插拔事件、输入电压会出现尖峰并可能损坏器件。

    如果电池电压尖峰高于绝对最大值38V、则可能会损坏器件。  

    在这种情况下、我通常建议在 U1 IC 附近使用具有中等 ESR 的局部大容量电解电容器来抑制输入。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaal8/sluaal8.pdf

    在新电路板上、您是否可以尝试添加电解电容器并检查上电情况以查看 IC 是否仍然损坏?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用铝电解电容器、部件号- EEU-FS1J331L。 关于电容和 ESR、这是不是一个好的选择?

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会建议使用更大的 ESR 来帮助进行阻尼。  

    您可以尝试使用 EEE-FK1J101P 等工具。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您发送编修。 我们将尝试它。

    此致、

    巴尔克鲁什纳