This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603E:最小和最大工作允许结温?

Guru**** 2614625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323611/tpsm63603e-min-and-max-operating-allowable-junction-temperature

器件型号:TPSM63603E

大家好!  

我正在投资 TPSM63603E、并在寻找以下参数。 请注意、我不在寻找允许的最大结温、但为了实现此目的和目的、我需要知道工作结温的值而不会降低额定值。  

  • TPSM63603E
    • 最低工作允许结温
    • 最高工作允许结温

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    如果我理解正确、我将在 DS 中指定的-55°C 至105°C 的环境工作温度范围内运行。 我不认为你需要降额才能实现这一点。

    谢谢。

    理查德