This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:TPS7A26防雷保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26, TPS73801, TL1963A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320693/tps7a26-lightning-protection-for-tps7a26

器件型号:TPS7A26
主题中讨论的其他器件: TPS73801TL1963A-Q1

您好、TI!

我正在使用 TPS7A26生成5V 输出电压、在8.5V 输入电压下具有2%的容差、所需的负载电流为100mA。 我想在不影响输出电压容差的情况下、保护此 LDO 的输出免受125V/25A 和250V/10A 量级的雷击。 我有一个击穿电压为6.5V 的双向 TVS 二极管、但 LDO 输出不支持负电压。 我曾想过使用 TPS255x 配电开关来保护 LDO 的输出、但它即使在负电压下也不起作用。 TI 是否有符合我要求的配电开关/负载开关? 或者,你有任何其他的 soution 吗?

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您能否改用其中一种稳压器?  这些电压将允许您的输入为负值(远远超过-6.5V)、而不会超过器件的绝对最大额定值。

    TPS73801
    TL1963A-Q1

    以下是 TI.com 提供的一些额外选项(希望链路正常工作;您应该会看到总共有7个 LDO)。 其中一些是较旧的器件、与陶瓷封装中提供的电容器相比、您需要更高的 ESR 输出电容器(或只需放置一个与陶瓷电容器串联的电阻器来模拟更高的 ESR 要求)。  如果您有任何问题、请回复并提问、我们可随时为您提供帮助。

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#32=1&182=Adjustable%20Output%3BFixed%20Output&2192=Reverse%20voltage%20protection&451max=0.1%3B7.5&

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    感谢您的回复!  

    我想了解电流限制功能如何用于该器件 TPS73801。 在数据表中、内容不是很清楚、它被称为1.6A。 一旦进入电流限制区域,设备是否会进入 SHUTDOWN 模式? 当功率耗散增加且结温达到125C 时将会发生什么情况? 风扇冷却后是否会进入热关断模式并再次启用? 我的应用不建议采用这种开/关行为。 请告诉我这些细节。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我认为这是砖墙式电流限制、但请给我一些时间进行调查并与您联系。  我希望在3个工作日内有一些东西。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:  

    好的、如果您有一些信息、请告诉我。

    此外、我还有其他一些关于   TPS73801输出电压精度的问题。 在 TI 网站上可以看到它是3%。 我相信该精度将涵盖整个 温度范围和1.5A 的满载电流。 但我的要求是、在-40至+125C 的整个工作范围内、在100mA 负载电流下、对于5V 输出、我需要保持2%的容差。 使用 TPS73801和 TL1963A-Q1 IC 是否都可以实现? 您是否有一些数据可以支持这一点?

    我也有关于负载调节的类似问题。 我相信数据表中提供的数据适用于1.5A 负载电流? 您知道5V 输出的100mA 负载电流下的负载调节是多少吗?

    在估算此 LDO 的输出电压精度以及线路和负载调节时、是否需要考虑任何参数? 我只需要知道、在-40°C 至+125°C 的完整工作温度范围内、此 LDO 在100mA 负载电流下是否可以满足我的5V 要求。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    如果您的负载仅为这些电流更高的器件的100mA、我希望您的负载调节性能会有所改善、但数据表中未发布任何测试数据来指导我们进行哪些改进。  评估直流容差时应考虑的参数包括:负载调节、线路调节、基准电压容差和反馈电阻容差。

    谢谢。

    斯蒂芬