This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:电压裕量调节:AD5676ARUZ DAC

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322090/tps7a57-voltage-margining-ad5676aruz-dac

器件型号:TPS7A57
主题中讨论的其他器件: DAC63204

您好!

我们需要对 TPS7A57 LDO 输出进行电压裕量调节。 我们使用 AD5676ARUZ DAC 实现电压裕量调节。

您能否指导裕度调节以及如何计算串联电阻。 因为我们立即需要这种解决方案。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    这里发布了一个类似的问题。  请查看此主题、如果您还有任何问题、请告诉我们。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320183/tps7a57-tps7a57-ldo-voltage-margining-with-ad5676aruz-reel7

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziel:

    上述视频包含顶部和底部电阻器的电源。 但我们使用 TPS7A57的 LDO 只有用于设置输出电压的底部电阻器。 因此、我们需要知道如何计算 RDAC 串联电阻、帮助我们实现裕量调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    TPS7A57数据表的8.1.16和8.1.17节详细说明了如何使用 DAC 来增加 TPS7A57输出电压的裕量。 请查看这些部分、如果您有其他问题、敬请告知。

    很遗憾、我们不熟悉 AD5676ARUZ DAC、因此我们很难针对该器件提供具体指导。  您是否愿意使用 TI DAC?  我们很熟悉我们自己的 DAC、并且如果您愿意使用 DAC63204等器件、我们可以提供额外的支持。

    谢谢。

    斯蒂芬