This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846-SP:有关 SYNC 引脚使用的2个问题

Guru**** 2601395 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846-SP, UC1526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323603/uc1846-sp-2-questions-on-use-of-the-sync-pin

器件型号:UC1846-SP
主题中讨论的其他器件: UC1526

1) 1)使用外部 SYNC 时、需要哪种类型的信号?  5V 振幅和300kHz 的方波是否足够?

2) 2)如果外部同步不可用、则在启动期间会发生什么情况?  UC1846-SP 默认的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    1) 0-5V 输入应足够大、请参阅电气特性:

    2)设置为"从器件"时、不会有默认的频率、因为不会使用 RT/CT。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:  

    我使用了各种 TI PWM、两次同步波形的振幅和占空比非常关键。   例如 UC1526、需要一个周期约为1us 的脉冲、才能正确同步。

    1) 1)占空比为50%的方波、是否为要使用的正确信号?   

    2) 2)我想知道当在开启期间没有外部同步时会发生什么情况... 您是说 PWM 根本不会切换吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    1)它必须低于2.5V、因为这是输入低电平、但是的。
    2) RT 和 CT 用于在正常操作中设置频率。 为了将器件设置为使用 SYNC 引脚、引脚上没有电阻器或电容器、因此没有运行频率的基准。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2)所以它是自由运行的还是根本没有切换的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    不应该切换、因为它的运行频率是多少?
    您看到了与众不同的地方吗?

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前处于设计阶段、尚未看到任何内容。  但是、如果我正确理解、那么在移除外部同步时 PWM 将停止开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    丹尼尔