This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z653、跳跃 FCC 值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317250/bq34z653-jumping-fcc-value

主题中讨论的其他器件:BQ34Z653BQSTUDIOGPCCHEM

我们在电池中使用 BQ34Z653。 在循环此电池时、充满电容量(FCC)值会跳跃超过10%(500 mA)。 该电池的设计容量(DC)为5600 mA 十六进制 我们使用 FCC 和 DC (以及其他参数)来确定电池的运行状况。 如果 FCC 做出此类突变、则无法使用此值正确计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否与我共享有关 FCC 错误的 BQStudio/EVstudio 日志文件?

    您是否使用过 GPCCHEM 工具获得了3%或更低的 ChemID 匹配结果。  

    GPCCHEM 应用软件和框架| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的快速回复! 是的、我们使用了 GPCCHEM 工具、它具有许多不同的 CHemID、并且结果始终相同。 我附加了一个从 BQStudio 日志文件中提取的 Excel 文件。 大小是33 MB 因此我用系数10压缩它( 1值每40秒而不是每4秒)。 请参阅随附的。

    谢谢大家、此致、Thomas

    e2e.ti.com/.../BQStudio_2D00_LOG_2D00_file.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我当前正在查看您发送的文件。 同时、我还有几个问题。

    您能否共享 GPCCHEM 工具提供的文件?

    您正在将 BQ34z653与外部 MCU 配合使用、对吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的回复!

    我‘m 下班了、但同时我将尝试从电池开发人员那里收集 ChemID 文件。

    我们不使用外部 MCU、我们要使用第二个保护 IC。

    此致、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    没问题、请尽可能共享文件。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    咨询我们的研发工程师后、我现在可以确认、我们始终只使用 Molicel 的 ChemID INR-18650-P28、ID:5271进行了测试。 我们还使用 LG 公司的 ChemID (NSX 电池;我目前没有文件名)进行了一次测试、但这也没有产生任何更好的结果。

    再次感谢大家、此致、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    务必确保所选 ChemID 的 DOD 误差小于3%、才能正确执行。 特别是对于该电量监测计、因为不需要学习周期。 这就是 GPCChem 工具非常重要的原因、它将确认您为所选的电池使用了正确的 ChemID。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Load Mode 设置为什么、Load Select 设置为什么?

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    请按如下方式找到"加载模式"和"加载选择"设置:

    原始设置:
    负载选择= 0
    负载模式= 0

    调整1-3
    负载选择= 3
    负载模式= 0

    调整1 (1月24日)
    RA 表
    负载选择
    用户速率
    停止电流
    CHG 放松时间

    调整2 (1月25日)
    CC 增益
    CC Δ
    REF 电压
    CC 偏移
    电路板偏移

    调整3 (2月1日)
    CC 增益
    CC Δ
    REF 电压
    CC 偏移
    电路板偏移
    Extl 温度偏移

    据我们研发工程师说、每次调整后、FCC 结果仍然不太理想。 至于 ChemID DOD 误差低于3%、我们的研发工程师指出、我们可以忽略该误差。

    谢谢。此致、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果您和您的团队确信 FCC 错误不是由 ChemID 匹配不良导致的、我们可以继续。 但是、我想强调的是、您存在 FCC 错误、使用匹配不良的 Chemid 将导致 FCC 错误、并且在将报告分享给我之前、我将无法确认这不是问题。  

    根据我们的研发工程师,FCC 结果在每次调整后仍然不理想

    您和您的团队想要实现哪种结果/错误?  

    当我展开您发送的日志文件时、我看到一些不规则的放电、您的负载/应用是什么。 我认为负载选择3和负载模式0是正确的配置、但我将能够通过有关您的应用的更多信息进行确认。

    您在上面列出了您的团队已更改的一组参数、您将值更改为什么? 这样做的结果是什么?

    您能否共享.gg 文件?

    此致、

    埃文