我们在电池中使用 BQ34Z653。 在循环此电池时、充满电容量(FCC)值会跳跃超过10%(500 mA)。 该电池的设计容量(DC)为5600 mA 十六进制 我们使用 FCC 和 DC (以及其他参数)来确定电池的运行状况。 如果 FCC 做出此类突变、则无法使用此值正确计算。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否与我共享有关 FCC 错误的 BQStudio/EVstudio 日志文件?
您是否使用过 GPCCHEM 工具获得了3%或更低的 ChemID 匹配结果。
此致、
埃文
您好、Evan
感谢您的快速回复! 是的、我们使用了 GPCCHEM 工具、它具有许多不同的 CHemID、并且结果始终相同。 我附加了一个从 BQStudio 日志文件中提取的 Excel 文件。 大小是33 MB 因此我用系数10压缩它( 1值每40秒而不是每4秒)。 请参阅随附的。
谢谢大家、此致、Thomas
您好 Evan
请按如下方式找到"加载模式"和"加载选择"设置:
原始设置:
负载选择= 0
负载模式= 0
调整1-3
负载选择= 3
负载模式= 0
调整1 (1月24日)
RA 表
负载选择
用户速率
停止电流
CHG 放松时间
调整2 (1月25日)
CC 增益
CC Δ
REF 电压
CC 偏移
电路板偏移
调整3 (2月1日)
CC 增益
CC Δ
REF 电压
CC 偏移
电路板偏移
Extl 温度偏移
据我们研发工程师说、每次调整后、FCC 结果仍然不太理想。 至于 ChemID DOD 误差低于3%、我们的研发工程师指出、我们可以忽略该误差。
谢谢。此致、
托马斯
尊敬的 Thomas:
如果您和您的团队确信 FCC 错误不是由 ChemID 匹配不良导致的、我们可以继续。 但是、我想强调的是、您存在 FCC 错误、使用匹配不良的 Chemid 将导致 FCC 错误、并且在将报告分享给我之前、我将无法确认这不是问题。
根据我们的研发工程师,FCC 结果在每次调整后仍然不理想
您和您的团队想要实现哪种结果/错误?
当我展开您发送的日志文件时、我看到一些不规则的放电、您的负载/应用是什么。 我认为负载选择3和负载模式0是正确的配置、但我将能够通过有关您的应用的更多信息进行确认。
您在上面列出了您的团队已更改的一组参数、您将值更改为什么? 这样做的结果是什么?
您能否共享.gg 文件?
此致、
埃文