This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Tmin 在启动期间的重要性。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323515/ucc28950-what-is-importance-of-tmin-during-startup

器件型号:UCC28950

HII、

我看一下 UCC28950参考文档(SLUSA16D)中的此图来驱动 PSFB 转换器。 根据手册、我们必须在

转换器启动、在启动期间、如果电压环路/电流环路要求的闭环占空比小于 Tmin、则占空比将设置为 TIMin。 我想知道 Tmin 占空比对转换器运行的重要性如何?

当启动时的占空比小于 Tmin 时、转换器会发生什么情况? 如何定义此 Tmin 的值?

此致

阿尼基特 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我很快会得到回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMIN 是设置最小可控占空比(Dmin)的最短导通时间。  DMIN = Tmin*fsw

    控制器尝试控制低于 Dmin、但该控制器不会也会关闭栅极驱动、直到所需的占空比大于 Dmin。  这将导致轻负载突发。

    启动期间的数据表中对此进行了讨论、因为因此、在软启动期间会出现栅极驱脉冲缺失。

    正如您指出的、这种行为将在数据表中进行讨论。  执行此操作时、当观察到此行为时、设计将知道此行为是正常的。

    此致、