主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQSTUDIO
大家好!
我已经使用 LiFePO4电池开发了一个新产品、我正在使用 bq34z100-G1 来估算电池的 SoC 和 SoH。 我已经运行 GPC 来获得正确的 chemID、结果是445。
我们的一位客户报告我们在现场的 SoC 突然下降、通常是在电池充满电几小时后。 对日志进行解析可看到以下步骤:
-电池已在20/01的11h51分钟充满电-->充电最终电压(27500mV)已达到, 电池电流进入充电最终电流。 然后、剩余容量(RC)等于 FCC。
-在那一天,没有更多的能量引入到电池,只有一些放电电流,直到18小时。 然后、太阳能电池板停止发电、并且电池在夜间具有器件消耗(在12mA 附近)
-在21点01分,我们可以看到 当天的第一大消费量是如何在8点41分产生的。
-然后,在3或4个峰值消耗后,从2727mA 4577 4055mA
-然而, SoC 直到几乎6小时后才会下降。
-这个 序列在接下来的3天重复。
附加后、您可以找到4天的完整日志。
e2e.ti.com/.../240131_5F00_Bq34z100_5F00_FieldIssue.xlsx
我有以下问题:
-为什么剩余容量出现这种下降?
- 为什么它不会立即影响充电状态(SoC)?
此致