This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:RC 和 SoC 压降

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319847/bq34z100-g1-rc-and-soc-drops

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO

大家好!

我已经使用 LiFePO4电池开发了一个新产品、我正在使用 bq34z100-G1 来估算电池的 SoC 和 SoH。  我已经运行 GPC 来获得正确的 chemID、结果是445。

我们的一位客户报告我们在现场的 SoC 突然下降、通常是在电池充满电几小时后。 对日志进行解析可看到以下步骤:

-电池已在20/01的11h51分钟充满电-->充电最终电压(27500mV)已达到, 电池电流进入充电最终电流。 然后、剩余容量(RC)等于 FCC。

-在那一天,没有更多的能量引入到电池,只有一些放电电流,直到18小时。 然后、太阳能电池板停止发电、并且电池在夜间具有器件消耗(在12mA 附近)

-在21点01分,我们可以看到 当天的第一大消费量是如何在8点41分产生的。  

-然后,在3或4个峰值消耗后,从2727mA 4577 4055mA  

-然而, SoC 直到几乎6小时后才会下降。  

-这个 序列在接下来的3天重复。

附加后、您可以找到4天的完整日志。

e2e.ti.com/.../240131_5F00_Bq34z100_5F00_FieldIssue.xlsx

我有以下问题:

-为什么剩余容量出现这种下降?

- 为什么它不会立即影响充电状态(SoC)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享 GPC 化学工具提供的报告?

    是否成功完成了学习周期?

    您是否可以共享 bqstudio 日志文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    附加后您可以找到报告

    e2e.ti.com/.../6Ah_5F00_IFR32650_5F00_BJP_2D00_report.zip

    学习周期是成功的,是的。 无法共享 bq studio 日志文件、设备已在现场且客户对该性能不满意。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据你与我分享的报告、现有的最佳 ChemID 匹配项为414、但其 DOD%误差为8.9%。

    为了实现准确的测量、需要 DOD%误差为3%或更低的 ChemID 匹配。  

    您说您的客户使用445、DOD%误差为9.87%。 这会导致 SOC 出错。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    我 用不同的电池组完成了超过30 GPC 化学过程、从未有过3%或更低的错误。  

    SoC 更改比10%大得多、您可以看到它们在30-35%左右。 应该有另一个解释。  

    我们需要对这里发生的事情进行深入解释、请、  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您的.srec 文件和 SOC 分支的 BQstudio 日志文件。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    我无法做到这一点、因为 设备已经投入使用、但我正在尝试在我们自己的空调室中重现这一问题。 几天后我还会再来的

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、请尽可能分享文件。

    此致、

    埃文