This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87562-Q1:LP87562PRNFRQ1

Guru**** 1257150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323415/lp87562-q1-lp87562prnfrq1

器件型号:LP87562-Q1

您好!

我们在项目中使用 LP87562PRNFRQ1稳压器。 我是否可以知道在温度达到130°C 和150°C (热警告和热关断)后、器件多久后会关断? 我想知道150°C 和170°C 上 TPS62872Y4QWRXSRQ1的相同详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shishira、您好!

    我在数据表中没有具体定义该时间、尽管表7中定义的每个这些参数都有一个抗尖峰脉冲时间。 我想问一下为什么需要这个时间? 这些都是锁存事件、因此一旦达到热关断温度(在抗尖峰脉冲时间期间)、稳压器将禁用。

    此致、

    马特