This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:高温扼流圈

Guru**** 2781225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307193/bq24610-choke-hot

器件型号:BQ24610

您好  

当客户使用 BQ24610时、他发现相位节点存在抖动、导致电感器升温。 如何解决?

低电平栅极只是稍微打开、而紫色输出看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    感谢您与我们联系!

    布置的原理图图像不是很清晰。 您能否提供 pdf 版本?  

    此外、您的设计的充电条件是什么?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya

    请参阅随附的原理图

    e2e.ti.com/.../bq24610-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    感谢您提供。 我会在周五前进行审查并提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    总体而言、原理图看起来不错。 我对以下输出电容有一个意见(~ 66.1uF)

    请参阅下表、其中包含作为充电电流的函数的推荐输出电容值。 此外、建议的谐振频率范围在12-17kHz 之间。 电流值为66uF 时、LC 输出滤波器谐振频率为7.51kHz。  

    我建议将电容减小到~20uF、以查看这是否会解决相位节点处的抖动。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya

    1、客户还发现上桥及下桥 MOS (FKBB3002 )存在燃烧问题。 它们测量了附件(MATH=HIDRV-PH)中所示的波形。 但是否存在修复风险?

    2.如果 HIDRV 和 LODRV 的频率不能锁定,持续的抖动会导致阻风很热,会对 MOS 造成损害吗?

    HG 和 LG 的短暂死区时间是否会导致击穿?

    如何调整死区时间?

    添加 VIN 电流(绿色)波形、似乎没有击穿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    客户还发现烧毁上下桥 MOS (FKBB3002)存在问题。

    您能否说明一下正在燃烧 MOSFET 的条件?  

    2-是否对先前张贴的原理图进行了任何更改(输出电容是否减小?)

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya

    将 C24、C29和 C30调整为0.22 μ F 后、抖动有所改善。 测得的 Rsense 电压为26mV、但如下图所示的 LDRV 波形也被移除了 D29 (齐纳二极管)客户反馈、即移除输出电容仅移除22u 无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    我很高兴听到抖动有所改善。 该改进很可能是由于移除了 D29。  

    可以尝试将 C24、C29和 C30重新调整为0.1uF 并观察行为。

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya

    为什么测量的 Rsense 电压为26mV、但 LDRV 波形非常小、并且感觉是异步的?
    测试状态
    VIN 19V、电池 x3设置为12.3V、
    当前的电池电压仅为11.2v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    我会仔细研究这件事、并在一周结束前与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    很抱歉在此延迟了。  

    当 SRP-SRN 电压低于5mV (10-mΩ 感应电阻器的电感电流为0.5A)时、充电器将在非同步模式下运行。 由于测得的电压为26mV、充电器不应处于非同步模式。

    此致、  

    A·克德尔