您好
如果原理图仅具有充电功能、是否可以在不需要系统放电的情况下取下电池(Q52、C597、R848)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Gareth:
可以、如果要求仅为电池充电、则可以通过将 BATDRV 悬空来禁用电源路径。
请参阅 BQ24610 数据表中的第10.2.2节、了解无电源路径的简化系统:
如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。
此致、
A·克德尔
您好,Aya
您可以帮助检查 BQ24610布局和任何需要调整的地方,谢谢
e2e.ti.com/.../3365.BQ24610.pdfe2e.ti.com/.../bq2461x-0124.brd
大家好、Gareth:
请参阅以下布局指南、如果您有任何问题/疑虑、敬请告知。
然后、我会检查布局并向您提供反馈
此致、
A·克德尔
e2e.ti.com/.../5751.Layout-Guidelines-and-Example-_2800_4_2900_-_2800_2_2900_.pdf
您好,Aya
您能帮助检查一下 SC603布局和反馈
我有以下问题:
使用 TOP 上的 SP1将 SGND 和 GND 连接在一起。 这种行为合适吗?
可以在 Bot 中将引脚17和引脚24连接在一起吗?
e2e.ti.com/.../SC603_5F00_Single_5F00_Charger_5F00_r13_5F00_0130-2.brd