This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:芯片 VCC 限流电阻器刻录

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319967/bq24600-chip-vcc-current-limit-resistor-burn

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件:bq24620

尊敬的先生:  

我目前遇到 R4稳定性问题。 在某些情况下、它往往会过热并可能导致损坏。 随附的是供您参考的电路原理图。 我怀疑浪涌电流可能导致原理图中的 VCC 稳压器限流电阻器 R4燃烧、从而导致损坏。 非常感谢您就如何解决这一问题提出建议。 谢谢你。

https://www.dropbox.com/scl/fi/ljyah5rq2385n9a7p880n/BQ24600-schematic-1.pdf?rlkey=9qsjwhf14l5g8ojcoz4lah7xo&dl=0

BRS

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:  

    感谢您与我们联系!

    我会在本周结束前进行审核并提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:  

    能否提供有关测试设置的更多信息?

    •  输入电压/电流是多少?
    • 我注意到原理图 IC 是 BQ24620、您使用的是 BQ24600还是 BQ24620?
    • 请参阅 数据表中的第8.2.2.5节"输入滤波器设计"。  C2值应小于 C1值、以便 R1可占主导地位于 C1的 ESR、从而为热插拔获得足够的阻尼效应(请参阅下图12)

    • C1和 C22在您的设计中的用途是什么?

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:  

    我使用的是24V 65W 适配器。 对于输入 R/C 值、您有什么建议吗?

    对于10R 分量、我有点困惑。 数据表中提到使用1W 电阻器、但在 EVK 中仅使用1/4W 电阻器。 请您确认我应该使用哪种评级? 目前、我的板使用1/8W 电阻器。 该额定值是否会对电阻器造成任何损坏?

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:  

    我建议减小 C41的值、因为对于输入滤波器设计而言、它应该小于 C29+C3。  

    我将仔细检查电阻器额定值、并在周五提供反馈给您。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:  

    BQ24600 EVM 使用1/4W 1206电阻器(表面积越大、它可以散发的热量越多、可以处理的功率也就越大)。  

    有关 VCC 电阻器额定功率的更多信息,请参阅主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873418/bq24725a-inrush-current-limit-resistor-on-vcc

    此致、  

    A·克德尔