This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:引脚12悬空?

Guru**** 2513175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323074/bq24232h-pin-12-floating

器件型号:BQ24232H

大家好、

 如果 未使用此模式、是否可以移除引脚 ILIM (引脚12)上的外部电阻器并让引脚12保持未连接/悬空状态(目的是500mA 始终使用 MODE、EN2将始终连接到 VSS /接地)? 如果没有:正确处理此引脚的最佳方法是什么(如果可能、无外部元件)?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    我正在检查这一点、明天会回来与您联系。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    我已经确认在使用 USB100/500模式(EN2 = 0)的情况下、将 ILIM 引脚保持悬空是可以接受的。  

    请注意、在 ILIM 引脚的情况下、如果 EN2 = 1、悬空充电将被禁用。  

    此致、

    加勒特