This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:设置参数后未取出电池。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322568/bq27426-the-battery-has-not-been-removed-after-setting-parameters

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好、

软件、工具:bqStudio (1.3.104构建1)+ EV2400

BQ27426连接到要测试的电池、EV2400连接到27426器件的 I2C 接口。

在软件 bqStudio 中设置 BQ27426的参数、配置与电池(4.2V)匹配的化学品 ID1202、并锁定 BQ27426器件并将其密封。

      

完成上述步骤后、从 Set BQ27426中移除 EV2400、并设置要测试的其他 BQ27426。  在这段时间内、设置的电量监测计与电池处于空闲状态。  

当再次使用 EV2400来连接 Set BQ27426以确认设置状态时、我们发现一些器件的设置参数已复位并恢复为器件默认参数。  

由于在空闲期间不会移除连接到器件的电池、因此不太可能进行断电复位。 您能否帮助分析在设置参数后未关闭电源时、还有哪些其他可能会导致 BQ27426由参数复位?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    在恢复到默认参数的监测计上、是否设置了 ITPOR 位? 如果设置了该位、则这可能表示电量监测计进行了下电上电或复位。 如果未在这些器件上设置此位、则在对这些测量仪表上的参数进行编程时可能存在问题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    ITPRO 和 WDRESET 位都设置为1。  电量监测计重置为默认状态。

    在 bqStudio 软件中、Scan 会自动刷新"Registers"页面上的内容。 仪表板页面上也启用了"Auto Refresh"。 此情况是否与 EV2400的拆卸和重新连接有关?  是否存在任何其他可能性?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    由于设置了 ITPOR 位、这告诉我监测计是下电上电还是复位、这些操作中的任何一个都会导致监测计恢复到默认数据。 这解释了您看到的行为。 请参阅取自 BQ27426技术参考手册的下图。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    设置 ITPOR 位1可将器件复位为默认参数。 这是没有问题的。  

    客户的问题是、在使用相关参数设置电量监测计 BQ27426后、SEALED 已锁定。  一般而言、当未取下电池时、电量监测计器件应能够长时间保持设置的基本参数、并在充电和放电过程中更新相关的容量和 RA 参数。

    为什么当客户在器件锁定后的过程中不操作电量监测计时、器件的参数会复位?  他的操作顺序为: 连接 EV2400、设置容量/能量/收尾电流/截止电压、设置化学 ID、锁定、移除 EV2400、然后在空闲一段时间后连接 EV2400以确认电量监测计状态的设置。  是因为他的 操作顺序错误吗?  还是其他未知原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    我不确定我是否完全理解您的问题、但我相信这是我在上一篇文章中尝试解释的内容。 每当电量监测计下电上电或复位时、电量监测计 都会恢复 为默认值。 当电量监测计下电上电或复位时、电量监测计会设置 ITPOR 位。 由于在监测计上设置了 ITPOR 位、因此表明在某个时间点监测计已下电上电或复位、从而导致客户设置的参数恢复为默认值。 此外、在向电量监测计写入值时、请确保发送 SET_CFGUPDATE 命令。  

    此致、  

    Jonny.