This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:用于电路内测试的 TPS6590378ZWSR HI-Z

Guru**** 2512895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323267/tps659037-tps6590378zwsr-hi-z-for-in-circuit-test

器件型号:TPS659037

关于 TPS6590378ZWSR -电路内测试中是否有可以在上电期间保持的引脚以强制输出变为高阻态?

我查看了数据表、但这方面不是很清楚。

提前感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     遗憾的是、该器件 没有 一个或多个引脚、可以在电路内测试上电期间保持这些引脚来强制输出为高阻态。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  对于没有考虑到这一点、这有点令人惊讶。

    在电路内测试期间、该器件会有很多反向驱动。

    感谢您的答复。