This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:我有一个用户要求、即根据用户的请求配置端口上的功率预算&& 39;是否可以?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323138/tps23881-i-have-a-user-requirement-of-configuring-power-budget-on-a-port-as-per-user-s-request-is-it-possible

器件型号:TPS23881

您好!

我们面临的问题是、我们将根据 PD 的类别分配每个端口的功率预算。

1类      4W

2类      7瓦

3类      15.5W

4类      30瓦
但因此、我们将超出 PSE 总功率预算、因为实际功耗更低但分配的功率更高(例如、已为4级 PD 分配了30W、但仅消耗3.9W)。 我们有270W 的功率预算,通过连接9个4级 PD,我们的功率预算耗尽,而实际功耗只有4*9=36W。

那么、我们希望不基于 PD 类别来配置功率预算、而是根据我们的意愿、我们希望在端口上设置功率限制、我们可以这么做吗?我们可以使用电源策略寄存器来设置此设置吗?如果 PD 已连接超过配置的功率、它应该断电吗?


这是一件紧迫的事情、因此请优先考虑。

我将简化要求、
假设连接了4类 PD、那么根据每类、我们可以分配30W。

用户希望只分配5W、因为 PD 实际消耗4W、我们可以遵循什么步骤?


另外、请根据协议指示一些指示灯是否是有效的做法?

此致  
Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    但是、可以通过多种方法做到这一点、这是一项系统级要求。 我们目前使用我们的 FirmPSE 黑盒解决方案来实现动态功率监控、从而监控端口上消耗的有功功率并相应地调整 PCUT 阈值。

    实现这一目标的最佳方法是监控端口上的功耗并调整 Pcut 阈值。  

    读入寄存器30h-3Fh 将得到每个通道的电流和电压。 从这里、您可以计算端口上消耗的功率。

    获得所消耗的功率后、相应地调整4-P 和2-P PCUT 阈值。

    这样可以实现"动态"功耗监控、并允许您的系统充分利用功率预算。  

    此致、

    布兰登