This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-C-PD-DUO-EVM:FTDI 中错误(SPI 开放通道)

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TIDA-050012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323042/usb-c-pd-duo-evm-error-in-ftdi-spi-open-channel

器件型号:USB-C-PD-DUO-EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981TIDA-050012TPS65987

您好!

我最近购买了(链接: https://www.ti.com/tool/USB-C-PD-DUO-EVM USB-C-PD-DUO-EVM 试剂盒。 我正在尝试通过 FTDI ->将 microB 连接到主机 PC 来刷写 PD 控制器。

我没有从 PD 源控制器获得 VBUS 输出。

我将快速介绍 TPS65981_2_6_7_8_application customization 6.1.1、并遇到以下错误、  

您能帮助我进行进一步调试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanchit、

    能否发送您尝试使用的项目文件?

    您是尝试使拉电流侧还是灌电流侧进行刷写?

    您是否按照 EVM 用户指南中的步骤进行了操作?用户指南

    是否已将跳线配置为拉电流或灌电流?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我正在尝试刷写源 PD 控制器的 bin 文件。

    是已尝试按照用户指南中的步骤操作。

    跳线配置为源极侧。

    遵循以下步骤:

    1. Projects -> New Project -> TPS65987DDH -> TIDA-050012 Source Board (项目->新项目-> TPS65987DDH -> TIDA-050012源板)  

    在此之后、项目被加载到

    然后依次选择"Binary"->"Flash from Binary File"->"Browsing TPS65987_88_F707_10_10.bin

    无法刷写、并获取 捕获5中显示的错误

    如果有其他方法可以做到、请告诉我。

    捕获1:

    捕获2:

    捕获3:

    捕获4:

    捕获5:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议卸载重新安装的 GUI 软件和驱动程序。

    执行此操作后、是否可以选择屏幕顶部的"Adapter"并运行12C 地址扫描测试?

    如果看到类似的结果、请再次尝试刷写 USB-C-PD-DUO-EVM。

    如果您无法刷写 EVM、您能否提供扫描测试的图片?

    此致、

    克里斯蒂安