This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:无法在 I2C 中写入寄存器

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322980/bq28z610-unable-to-write-register-in-i2c

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好!

我的客户在 I2C 中写入一个寄存器以更改设计容量、但无法将其更改为默认值(4400)。

客户未在使用 BQstudio。

Import 0x3C/3D Design capacoty 将读取默认值。

然后、我的客户以0x3C/3D 格式输入了电池的标称值、但结果一直保持在4400。

 我认为我处于安全模式、并使用 AltManufacturerAccess 读取0x0054、且 DATA=0x00006100。 (FULL ACCESS 模式)

0x00/01制造控制结果仍为0x0204。

我们不评估 EVM、而是评估实际机器。

是否需要设置其他任何寄存器?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、必须提供最低电压来确保写入成功。 此电压是闪存更新 OK Voltage。 请确保监测计的电压大于此值。 此外、能否列出您写入电量监测计的命令?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的答复。

    我认识到 Flash 更新正常电压默认为2800mV、正确吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好、  

    这是正确的、我所指的 Flash Update OK Voltage 默认设置为2800mV。  

    此致、  

    Jonny.