This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电池组放大器;LD 电阻器

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323514/bq76942-pack-ld-resistors

器件型号:BQ76942

您好!

我希望在为 PACK 和 LD 引脚选择电阻器方面得到一些澄清。 根据我的理解、这些引脚用于电压感测、没有明显的输入电流。 该评估板在每个上使用两个串联的5.1k 电阻器、它们是1206封装、额定值为1/4W。 这些额定功率是否必要、或者单个10k 0603是否足以满足每个引脚的要求?

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    单个10k Ω 可以工作。

    LD 引脚还用作负载检测引脚、当负载检测处于活动状态时、有一个小电流源从 BAT 连接到 LD 引脚、LD 电阻器上的压降有助于器件确定是否连接了负载。 如果未使用负载检测、则可能不那么重要。

    此外、它们也会限制反向充电器连接的电流(如果系统中有反向充电器电路)。 根据这些电阻器看到的功率、可能需要不同的额定值。 第 3节反向充电元件选择 的  带有 BQ76952、BQ76942电池监视器的多个 FET应用手册更详细地介绍了反向充电器可以采用的路径。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    非常感谢! 我的问题。

    此致!

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    很高兴为您提供帮助! 。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙